This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:CC2651P3需要新文件夹。 导入示例时创建 confuston

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651P3
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1056053/cc2651r3-cc2651p3-needs-new-folder-creates-confuston-when-importing-examples

器件型号:CC2651R3
主题中讨论的其他器件:CC2651P3

 以红色贝卢格显示的文件夹 连接到 CC2651P3。 很高兴清理资源探索。 SDK 5.20.00.52和5.30.00.56也是如此。

这是因为它们仍处于预览状态吗?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很棒的地方! 感谢您的介绍。

    我已报告此问题。 我们将在下一个 SDK 版本中解决该问题。

    此致、