This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:建立连接失败(0x3E)

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1055518/cc2652r-connection-failed-to-be-established-0x3e

器件型号:CC2652R

在用于与传感器配合使用 的 CC2652R 上、它可以扫描、连接和读取/写入。 突然它停止连接、但仍然可以扫描。 不确定原因。

我们更改了 FW 5.10和5.20、但未成功。 完全未连接、但传感器的 RSSI 水平为-65dBm。 同一传感器仍可连接到另一 个 CC2652R。 因此、传感器非常好、在范围内。 不确定、为什么突然停止连接。  

--> GapInit_connect

<--GapInit_connect 状态=0x00
<--事件0605;状态0;connectHandle 0000 connectRole 08
<--事件0606;状态= 0原因0x3E (建立连接失败)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sen、

    [引用 userid="503113" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1055518/cc2652r-connection-failed-to-be-established-0x3e 命令]因此、传感器在该范围内非常好。 不确定、为什么突然停止连接。[/报价]

    您能解释一下此应用的高级功能吗? CC2652R 是配置为外设还是中央设备? 我很困惑、因为您有一个无法与 CC2652R 连接的传感器模块(我认为这是 BLE 外设)。 不幸的是,这种情况可能有许多原因。

    您是否碰巧有监听器日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ammar:

    CC2652R 配置为中央设备。 是的、传感器是外设。  我将更新 监听 器日志。

    森-