请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 我目前正在深入研究 PHY 层中的 BLE 通信。
我遇到无法传输我自己设计的 BLE 波形的问题。
对于调试、我想进一步了解 CC2650的 PHY 层块设计。
具体而言、我想了解有关整个解调过程和一些射频组件特性的更多信息。
数据表的总体原理图与图一样粗糙。
我的问题是
(i) 我能否获得有关 CC2650总体射频流的信息?
(ii) 接收 BLE 信号时、ADC 是否进行过采样? 具体而言、cc2650是以 BLE 奈奎斯特采样率(=1MHz)还是更高频率进行采样?
(iii) 我想知道射频前端的模拟滤波器特性(例如截止频率)
感谢您阅读该问题。