This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:需要在 LAUNCHXL-CC1352P-4的 SMA 连接器上使用合适的外部天线

Guru**** 2813645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1055405/launchxl-cc1352p-need-suitable-external-antenna-to-be-used-on-sma-connector-of-launchxl-cc1352p-4

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P

大家好、

我想使用外部天线、而不是使用 CC1352P-4 Launchpad 板上提供的板载天线。

 

我们已尝试使用下面列出的一些天线、方法是将这些天线连接到 CC1352P-4 Launchpad 板的 SMA 连接器上、但 使用外部天线时、射频网络不好

编号

器件型号

制造商

增益

电气类型和 辐射图

极化

图像

1

PTBLERDA-LD01

Parry 技术

3dBi

Monopole、全方位

线性-垂直

2.

2195736-1.

TE

0dBi、1dBi、2.5dBi

Monopole、全方位

线性

3.

ANT-2.4-LCW-CCC

LINX Technologies

2.8dBi

偶极、全向

线性

4.

WS01.B.305151

Taoglas

4.74dBi

Monopole、全方位

线性-水平

5.

WSA.240.A.101151

Taoglas

2.18dBi

全向

线性

 

为了进行测试 、我们采用了比较方法、通过将 Launchpad 连接 到另一个 BLE 接收器器件来检查 BLE 连接和数据频率。

当使用外部天线时、我们观察到 BLE 信号会下降和数据丢失、而当使用 launchpad 的内部 PCB 天线时、我们不会观察到任何断开连接和数据丢失。

到目前 为止、我们尚未设置天线的插入损耗/效率、因此无法检查 插入损耗/效率

请参阅以下使用过的天线规格之一以供您参考:

规格:

•频率范围:698-960;1420-1610;1710-2170;2300-2700 MHz

•峰值增益:698-960≤-1.0dBi (最大值) 、1420-1610≤0 dBi (最大值) ,1710-2170≤1.0 dBi (最大) ,2300-2700≤2.5 dBi (最大值) ,VSWR: ​

 

似乎需要在 CC1352P-4 Launchpad 电路板的 SMA 路径上进行天线调优以使用外部天线。但 CC1352P-4 Launchpad 电路板上不提供此配置

 

因此、我正在寻找可与 CC1352P-4 Launchpad 电路板 SMA 路径匹配的自外部天线、而无需进行调优

 是否有人可以建议天线器件型号、以便我可以尝试检查其性能并将其用于  CC1352P-4 Launchpad 板的 SMA 路径上

Obaidulla Khan

Tata Consultancy Services Limited

电芯:-+91 9247446677

发送电子邮件至: obaidulla.khan@tcs.com

网址: http://www.tcs.com