This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:A3DP 演示中的噼啪噪声和数据损坏

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200AUDBOOST, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1050825/cc2564c-pop-noise-and-data-corruption-in-a3dp-demo

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件:CC3200AUDBOOST

您好!

我运行的是 A3DP 接收器演示、 发现了以下问题:

1.每次手机配对或取消配对设备时,耳机中总是会发出一些噼啪声(2或3声噼啪声)。

2.当我将两个 iPhone 配对并连接到设备时,我可以在两个 iPhone 之间切换流式传输,但在开始正常工作之前,最初也会发出一些噼啪声。

3.当我有两部 Android 手机同时与设备配对和连接时,会发现同样的现象。

4.当我有一部 iPhone 和一部 Andriod 电话与设备配对并连接时 ,会发现同样的现象。

5.当我将一部 iPhone 和另一部 Android 手机与设备配对并连接时,当我从 iPhone 切换到 Andriod 手机时,会出现一些弹出音。  但是 、在我将流式传输切换回 iPhone 后、会出现一些数据损坏(流式传输打开和关闭)、这将持续大约8秒、然后才开始正常工作。 这种情况每次都会发生。

是否有人知道导致此问题的原因? 我是否可以在某些地方研究这个问题?

此致、

Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    您是否使用外部编解码器来支持音频解码? 您是否将演示配置为 I2S 跟随器?  

    您可以查看此 E2E 主题 以了解相关信息。  

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您的回复。

    是的、我们使用的是外部编解码器、实际上、我们使用的设计与 TI 的参考设计相同。

    这是链接 :https://www.ti.com/tool/CC3200AUDBOOST

    我们还可以 在 同一演示中使用 TI 的 EVB 重现此问题。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    我下周将在这里跟进。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    为了进一步解决此问题、使用 CC3200AUDBOOST 音频引脚(AUD_IN、AUD_OUT、AUD_FSYNC、AUD_CLK)的逻辑分析仪迹线将会有所帮助。  

    CC2564C 和 CC3200AUDBOOST 之间的 PCM 配置可能不匹配。 您能否将主机上的音频与 CC2564C 上的音频进行比较? 为此、您可以在 A3DP 接收器演示中使用 PCM环 回命令启用 PCM 环回模式。 启用 PCM 环回模式后、AUDIO_IN 上的数据将在 CC2564C FW 中环回至 AUDIO_OUT。 您可以在主机上比较此数据、以查看其是否与发送到 CC2564C 的数据相同。 如果您观察到噪音和/或数据损坏、则 PCM 配置是问题所在。

    如果 PCM 配置正确、请使用 本指南共享 CC2564C 的固件日志

    谢谢、

    Jacob