This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:关闭 TXDBG 上的 UART

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC256XCQFN-EM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1053770/cc2564c-turn-off-uart-on-txdbg

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件: CC256XCQFN-EM

您好!

我们如何 关闭来自 CC2564C 的 TX_DBG 引脚的调试消息?

此 UART 发出的消息是一个安全问题。

谢谢、此致、

Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    我 将检查是否可以禁用这些消息。 但是、我认为如果不直接连接到 CC256xCQFN-EM 的 P2接头上的 TX_DBG 引脚、就无法轻松访问这些消息。

    谢谢、
    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、  

    您是否找到了解决这些消息的方法?

    谢谢、此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    很遗憾、您无法关闭这些消息。 客户应将 TX_DBG 引脚保留为测试点、而不是直接连接它。 如果以后出现问题、最好有一种方法来测试器件。

    谢谢、
    Jacob