This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:通过 BLE 连接时、CC2564C 芯片是否允许 MTU 大小大于标准大小

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1050992/cc2564c-does-the-cc2564c-chip-allow-an-mtu-size-larger-than-the-standard-size-when-connecting-via-ble

器件型号:CC2564C

通过 BLE 连接时、CC2564C 芯片是否允许 MTU 大小大于标准大小? 我们正在开发一款新器件、该器件将连接到采用 TI CC2564C 芯片的平板电脑器件之一。 新器件仅为 BLE、我们更希望使用更大的 MTU 大小进行传输。 我们 查看了数据表、他们告诉我们标准蓝牙有更大的 MTU、但在使用 BLE 连接时、是否有大于23字节的 MTU 是不清楚的

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    使用 Bluetopia 协议栈的 CC2564C 的最大 ATT MTU 大小 为517字节、这就足够了。 但是 ,MTU 大小通常由两个设备之间建立的 L2CAP 连接决定。 如果平板电脑 的 MTU 大小较小、则协商的 MTU 大小可能会更小。  

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    THX... 此咨询专门针对 BLE 以及如何将较大的 MTU 大小与 BLE 配合使用。  每个器件 CC2564A/B/C (及其关联的 SDK/堆栈)允许多大的 BLE MTU?  如何在 SDK 中增大 BLE MTU 的大小?

    谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Merril、

    本周稍后、我将向您回复这个问题。  

    最棒的
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Merril、

    抱歉、下周我需要继续跟进。

    最棒的

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Merril、

    联系专家后、我可以确认 CC256x 控制器上的 ATT MTU 大小最大为 27个八位位组(字节)。 我们的器件不支持 LE 数据包长度扩展功能、这意味着协商的 MTU 大小在基带被分成27个八位位组帧。  即使堆栈中增加了 L2CAP 或 ATT MTU 大小、也是如此。

    此致、
    Jacob