This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:使用 UART 对 CC2650MODA 进行编程

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1054600/cc2650moda-programming-cc2650moda-using-uart

器件型号:CC2650MODA

您好!

我有一个 cc2650MODA。 我想通过 UART 更新 CC2650MODA 的固件。 是否有任何相关文档? 在本主题上为我提供指导。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamalkhan、

    请参阅 TRM 的 SWRA466 和第8章 、了解如何使用 ROM 引导加载程序来实现此目的。  UNIFLASH 闪存编程 器都具有引导加载程序接口、您可以使用这些接口来评估解决方案。

    此致、
    Ryan