This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:无法在 CCS 中安装 BLE SDK

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1054233/launchxl-cc2650-unable-to-install-ble-sdk-in-ccs

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

我一直在尝试使用 CCS 对 CC2650 Launchpad 进行编程以检查 BLE 功能、但"Simplelink SDK BLE Plugin - 3.20.00.24"的依赖项未安装。
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gajendra、

    您收到了什么错误信息? 当您在 CCS 上下载内容时、有时实际下载内容非常细微。  如果我记得正确、您将在屏幕顶部中间的时钟图标中看到它。 您在这里看到的是这种情况吗? 如果确实没有按预期下载内容、您还可以 从 互联网浏览器单独下载依赖项。 用 Google 搜索每个版本,然后在 TI 页面上选择下载选项->以前的版本,然后选择适用于您的版本。

    最棒的

    不需要