This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:如何清除 UART2的 RxRingBuffer

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1053177/cc2652rb-how-to-clear-the-rxringbuffer-of-uart2

器件型号:CC2652RB

尊敬的 TI:

我的 SDK 版本是  simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54、我在 Rx 回调模式下使用 UART2。

我发现每次 RxRingBuffer 满时都将调用 Rx 回调函数、但这不是我所期望的。

那么、我想知道是否有某种方法可以清除 RxRingBuffer?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,junde,

    您是否试用 过 UART2_flushRx?  您是否将 代码建立在 uart2callback 的基础 上、并且能否提供任何证明问题的代码摘录?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    我已经尝试过 UART2_flushRx、但没有影响。 我的代码如下所示:

    /*
     * CODE IN INIT
     */
    int8_t uart2_init(void)
    {
        UART2_Params uartParams2;
        
        /* Create a UART: write in BLOCKING mode, and read in callback mode*/
        UART2_Params_init(&uartParams2);
        uartParams2.baudRate = RSBUS_BAUDRATE;
        uartParams2.readMode = UART2_Mode_CALLBACK;
        uartParams2.readCallback = UART2_read_callback;
        uartParams2.readReturnMode = UART2_ReadReturnMode_PARTIAL;
        
        uartHandle = UART2_open(CONFIG_UART2_RSBUS, &uartParams2);
        if (uartHandle == NULL) {
            /* UART2_open() failed */
            Display_printf(display, 0, 0, "UART2_open failed");
            return FALSE;
        }
    }
    
    /*
     * CallBack for uart2 read
     */
    void UART2_read_callback(UART2_Handle handle, void *buf, size_t count, void *userArg, int_fast16_t status)
    {
        rxBufLen = count;
        sem_post(&get_uart2_cmd);
    }
    
    /*
     * Code in main loop
     */
    while(1)
    {
        static int i = 0, total_len = 0;
    
        // UART2_flushRx(uartHandle);
    
        rsbus_send(sendDataBuf, 6);
    
        do{
            // TODO: the RxRingBuffer must be clear, HOW TO DO?
            UART2_read(uartHandle, rsbusRxBuf, RSBUS_PACK_MAX_LENGTH, NULL);
            sem_wait(&get_uart2_cmd);
    
            if(rxBufLen > 9 && !memcmp(&rsbusRxBuf[1], addr, 6))
                break;
            else
            {
                int i, len = rxBufLen;
                Display_printf(display, 0, 0, "len(%d <= 9), keep recv", len);
                for(i = 0; i < len; i++)
                    Display_printf(display, 0, 0, "0x%02x", rsbusRxBuf[i]);
            }
    
        } while(1);
    
        total_len += rxBufLen;
        if(rxBufLen > 9 && rxBufLen < 255)
        {
    //      int cnt;
    //      Display_printf(display, 0, 0, "recv len: %d, total_len: %d", rxBufLen, total_len);
    //      for(cnt = 0; cnt < rxBufLen; cnt++)
    //      {
    //          Display_printf(display, 0, 0, "%d", rsbusRxBuf[cnt]);
    //      }
    
            Display_printf(display, 0, 0, "HOST recv len: %d, total_len: %d, crc: 0x%02x 0x%02x", rxBufLen, total_len, rsbusRxBuf[rxBufLen-2], rsbusRxBuf[rxBufLen-1]);
        }
    
        Task_sleep(5000000 / Clock_tickPeriod);
    }
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您似乎正在尝试在接收预期数据之前清除缓冲区。  您可以使用 UART2_rxDisable -> UART2_getRxCount -> UART2_Read -> UART2_rxEnable 来完成此操作。  或者、您可以使用数据包排序来识别要过滤掉的接收数据中不需要的部分。

    此致、
    Ryan