This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:适用于 CC2640R2F 或 CC2541 BLE + AFE 心脏监护仪、TIDA-00158或 TIDA-00096的 IOS 应用参考

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2541, TIDA-01580, TIDA-00096, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1053069/cc2640r2f-ios-app-references-for-cc2640r2f-or-cc2541-ble-afe-heart-monitor-tida-00158-or-tida-00096

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: CC2541TIDA-01580TIDA-00096CC2640

大家好、

我正在寻找 适用于 CC2640R2F 或 CC2541 BLE + AFE 心脏监护仪(TIDA-01580或 TIDA-00096)的 iOS 应用参考。  虽然只有适用于 CC2640的 LabView 应用程序在线版、但本应适用于 CC2541+AFE 的 iOS 应用程序完全不在线。 您知道两个 iOS 应用程序的链接是什么吗?

如果适用于 CC2541的 iOS 应用是 TI 提供的唯一应用、您是否已运行到任何从 CC25xx 到 CC2640R2F (蓝牙5.0)的硬件迁移文档? 我仅找到了有关从 CC2640迁移到 CC2640R2F 的文档。  

提前非常感谢!

艾伯特·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    [引用 userid="504369" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1053069/cc2640r2f-ios-app-references-for-cc2640r2f-or-cc2541-ble-afe-heart-monitor-tida-00158-or-tida-00096 "]您是否知道这两个 iOS 应用程序的链接是什么?

    我现在不知道。 我在设计指南中看到、不再  提供指向 www.ti.com/.../tidc261的链接。 我将询问团队中经验丰富的成员。

    [引用 userid="504369" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1053069/cc2640r2f-ios-app-references-for-cc2640r2f-or-cc2541-ble-afe-heart-monitor-tida-00158-or-tida-00096 ]如果 TI 提供的适用于 CC2541的 iOS 应用是唯一的应用、您是否已运行到 CC25xx 到 CC2640R2F (蓝牙5.0)的任何硬件迁移文档? 我仅找到了有关从 CC2640迁移到 CC2640R2F 的文档。  [/报价]

    我们没有 CC25XX 至 CC2640R2F 的版本、但 我们有 CC25XX 至 CC2640 CC2640至 CC2640R2F 的指南。

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    看起来、TIDA-00096的 iOS 应用程序之前由于许可问题而从 Web 上提取出来。 您可以看到 这个较旧的线程供参考。  

    此处提供 了一些适用于 SensorTag 硬件 的 iOS 源代码示例。 但是、代码很旧、尽管它仍然可用、但我们不再支持它。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、  

    感谢您的澄清和链接。 我还有几个问题。 首先、我假设除 LabView 应用程序外、TIDA-01850心脏监护仪(CC2640R2F + AFE)没有 iOS 应用程序参考? LabView 应用程序仅适用于 Windows?  此外、您的参考设计原理图中使用了什么 CAD 工具来打开/导入兼容文件?  

    再次感谢你们,度过了一个愉快的周末!

    艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nate! 周末愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    [引用 userid="504369" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1053069/cc2640r2f-ios-app-references-for-cc2640r2f-or-cc2541-ble-afe-heart-monitor-tida-00158-or-tida-00096/3897117 #3897117"]首先、我假设除 LabView 应用程序外、没有适用于 TIDA-01850心脏监护仪(CC2640R2F + AFE)的 iOS 应用程序参考? LabView 应用程序仅适用于 Windows?  [/报价]

    是的、您回答正确。 LabVIEW 程序是在 Windows 上开发的、因此可能无法在 Linux 或 Mac 上运行。

    [引用 userid="504369" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1053069/cc2640r2f-ios-app-references-for-cc2640r2f-or-cc2541-ble-afe-heart-monitor-tida-00158-or-tida-00096/3897117 #3897117">此外、您的参考设计原理图中使用了什么 CAD 工具来打开/导入兼容文件?  [/报价]

    我们通常将 Altium PCB Designer 用于 这些参考设计。 我已经确认、对于 TIDA-1580、情况就是这样。  

    此致、
    Brandon Fisher