This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:TI 计划为 CC2651R3提供软件支持

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3, CC2642R, CC2651P3
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1052128/cc2651r3-ti-plan-for-sw-support-cc2651r3

器件型号:CC2651R3
主题中讨论的其他器件: CC2642RCC2651P3

大家好、

我将 CC2651R3推向我的计量客户。 客户目前正在使用 CC2642R 进行开发、并计划在 我们向 SDK 添加支持时迁移到 CC2651R3。

CC2651R3在最新的5.30 SDK 中仍然不提供支持和示例、我对此感到非常惊讶。

请在我们计划为 CC2651R3添加片外 OAD SBP 示例时提供建议?

我们是否会提供有关如何将软件从 CC2642R 移植到 CC2651R3的指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅5.30 SDK 文档 中的移植指南:https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_00_56/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/cc13xx_cc26xx/software-on-cc13x1x-26x1x.html

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我看到了移植指南。 但我不理解如何为 CC2651R3构建片外 OAD SBP 示例。

    本指南说明:

      无法使用 迁移电路板变体 工具将使用 CC13x2x1或 CC26x2x1的项目的器件类型更改为 CC13x1x3或 CC26x1x3。

    和:

        强烈建议使用 CC2651P3 LaunchPad 评估 CC13x1x3或 CC26x1x3解决方案。  

    但 CC2651P3没有 OAD 示例。

    同时、由于以下原因、似乎无法使用 CC26x2的 OAD 示例:

      除了这些可行的软件更改、还应注意、CC13x1x3或 CC26x1x3需要额外的无线电补丁、无法使用 CC13x2x1或 CC26x2x1器件进行仿真。  

    因此、我不了解如何为 CC2651R3构建 SBP 片外 OAD 示例。  

    请解释一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您可能必须先对器件上的引导加载程序进行编程、然后再对应用程序代码进行编程。 我现在指派一名专家发表意见。

    最好

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Vsevolod、

    [引用 userid="333926" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1052128/cc2651r3-ti-plan-for-sw-support-cc2651r3 "]

    请在我们计划为 CC2651R3添加片外 OAD SBP 示例时提供建议?

    [/报价]

    遗憾的是,我们不能在公共论坛上评论路线图。

    我在 CC2651P3的 SDK 中看到一个 PROJECT_ZERO 项目、该项目使用 OAD、您可以从该 OAD 开始。 否则,在此期间,我建议从 simple_peripheral 项目开始,然后按照我们的 Simplelink Academy 模块将片外 OAD 添加到示例 :https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AIixxGE2y6tnPJ7cm65SFQ__pTTHBmu__LATEST 。