This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:有关 AoA 解决方案的咨询

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1052196/cc2652r-inquiry-about-aoa-solution

器件型号:CC2652R

大家好、

我们的客户正在评估 AoA 解决方案、我收到了客户的以下询问。

(我只是尝试翻译客户的意见,因为我没有足够的时间检查 TI AoA 解决方案。 抱歉)

客户对 AoA 解决方案(SDK_5_10_00_48)的理解如下。

  1. 默认设置允许收集 IQ 数据。 角度计算和角度精度将取决于所实施的后处理算法。
  2. 当客户想要测量角度时、必须使用 BOOST XL-AOA、 并且必须使用通过"RTLS_passive"的编译定义构建的固件。

因此、客户将 "RTLS_passive"添加到[Properties]->[CCS Build]->[Arm Compiler]->[Predefined Symbols]并尝试构建、但他们遇到 以下错误。 因此、客户询问我如何解决此错误。

他们的理解是否正确?

关于以上第2点,我不确定客户是否考虑他们需要"RTLS_passive"的预定义  

对于当前的 SDK,我将报告 它只允许再次收集 IQ 数据和 RSSI。但是,我是否可以获得专家对此查询的建议/意见?

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mizayaki,

    [引用 userid="38951" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1052196/cc2652r-inquiry-about-aoa-solution "]

    他们的理解是否正确?

    [/报价]

    我认为是这样、但我正在 Clement 中进行确认。 我认为他们不需要 RTLS_passive 的预定义、我在屏幕截图中看到了 RTLS_master 程序的问题。 也许这里有一个重新定义?

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miyazaki-San、

    构建 RTLS 示例不需要进行任何修改。 客户在构建 RTLS_master 示例时不应添加 RTLS_passive 符号。 如果需要其他指导、请向客户指出我们的 SimpleLink Academy 实验。

    SDK 5.10展示了嵌入式角度计算算法。

    SDK 5.20及更高版本、不展示这种嵌入式角度计算算法。 如前所述、较新的 SDK 侧重于 IQ 数据和 RSSI 收集。

    我希望这将有所帮助、

    此致、