This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:有关 CC1352P GPIO 输出电压电平的问题

Guru**** 2770685 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1051428/cc1352p-question-on-cc1352p-gpio-output-voltage-level

器件型号:CC1352P

尊敬的先生或女士:

 我们对 CC135220的 GPIO 的输出电压电平有疑问。  在@CC1352P 数据表第5.18.6节之后、我们注意到 Δ V VDDS = 3.0V、4mA 负载下的 GPIO VOH 为2.63V。

 我们的器件由电池供电、因此我们希望确保当 VDDS 为3.4V 和3.8V (或者您能否提供数据曲线?)时、其 GPIO 的输出电压是多少、因为我们有一个射频开关可通过 GPIO 进行控制。 我们需要确保其控制电压范围始终符合 GPIO 高输出电压电平。

 谢谢。

朱元辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果使用 GPIO 电压的最小"高"电平进行计算、则电压将为0.8 x VDDS。  

    对于3.4V、"高"电平将为2.72V_min、对于3.8V、将为3.04V_min

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 RGW、感谢您的讲解。

    此致、

    元辰