This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:CC1352P7

Guru**** 2405780 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1051509/cc1352p7-cc1352p7

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件: CC2642R

由于应用需求、我目前正在寻找能够支持发送2.4GHz CTE 数据包和 Sub-G 的芯片。 CC1352P7是否支持发送 CTE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    截至目前、RTLS 示例仅在 CC2642R 器件上提供。 但是、CC1352系列中的器件肯定能够执行此类示例。 在本例中、您应考虑将 RTLS_响应 器示例(以前称为 RTLS_SLAVE)移植到所需的 CC1352器件。

    您可能需要查看 LPSTK-CC1352R:端口 AoA 示例 RTLS_SLAVE 至 LPSTK-CC1352R

    如果您需要其他指导、请告知我们。

    此致、