主题中讨论的其他器件:CC2650、 HDC1000、 CC2650STK
你好! 抱歉、如果这是重复的、但我无法在任何其他主题中找到相同的问题...
我在2015年购买了一堆 sensortag-2器件、迫切需要在下周运行的实验中监测温度和湿度。 sensortag 器件非常适合这种情况。 我将其挖开并更换了电池、并确保 TI sensortag 应用程序已在我的手机上、很高兴能通过他们连接的应用程序搜索它们!
我不太高兴地发现所有器件报告的环境温度和湿度非常不准确-从-36度。 C 至+123°C、RH 为0至90%(在相同的21°C 环境中相对湿度为40%)。 作为参考、光表、运动传感器等报告的值看起来差不多合理、并且行为符合人们的预期(例如、如果您将器件隐藏在向上的杯子下、lux 会变为零)
我还尝试了一个完全未使用的器件、但仍在其包装盒中。 完全相同的问题。
是否有人知道温度和湿度传感器的工作方式为何? 或者、我可以做些什么来在下星期一修复它? 传感器是否会随着时间的推移而降级? 它们是否需要某种类型的复位或重校准? 如果是,如何实现这一目标?
感谢您的任何建议!
Jeremy Johnson