This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDC-CC2650STK-SENSORTAG:传感器温度和湿度非常不准确-传感器性能下降吗?

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK, TMP007, HDC1000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1051046/tidc-cc2650stk-sensortag-sensortag-temperatures-and-humidities-wildly-inaccurate---do-the-sensors-degrade

器件型号:TIDC-CC2650STK-SENSORTAG
主题中讨论的其他器件:CC2650HDC1000CC2650STK

你好!  抱歉、如果这是重复的、但我无法在任何其他主题中找到相同的问题...

我在2015年购买了一堆 sensortag-2器件、迫切需要在下周运行的实验中监测温度和湿度。  sensortag 器件非常适合这种情况。  我将其挖开并更换了电池、并确保 TI sensortag 应用程序已在我的手机上、很高兴能通过他们连接的应用程序搜索它们!


我不太高兴地发现所有器件报告的环境温度和湿度非常不准确-从-36度。 C 至+123°C、RH 为0至90%(在相同的21°C 环境中相对湿度为40%)。   作为参考、光表、运动传感器等报告的值看起来差不多合理、并且行为符合人们的预期(例如、如果您将器件隐藏在向上的杯子下、lux 会变为零)

我还尝试了一个完全未使用的器件、但仍在其包装盒中。  完全相同的问题。

是否有人知道温度和湿度传感器的工作方式为何?  或者、我可以做些什么来在下星期一修复它?  传感器是否会随着时间的推移而降级?  它们是否需要某种类型的复位或重校准?  如果是,如何实现这一目标?

感谢您的任何建议!

Jeremy Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号 CC2650 SDK

    你好!  抱歉、如果这是重复的、但我无法在任何其他主题中找到相同的问题...

    我在2015年购买了一堆 sensortag-2器件、迫切需要在下周运行的实验中监测温度和湿度。  sensortag 器件非常适合这种情况。  我将其挖开并更换了电池、并确保  TI  sensortag 应用程序已在我的手机上、很高兴能通过他们连接的应用程序搜索它们!


    我不太高兴地发现所有器件报告的环境温度和湿度非常不准确-从-36度。 C 至+123°C、RH 为0至90%(在相同的21°C 环境中相对湿度为40%)。   作为参考、光表、运动传感器等报告的值看起来差不多合理、并且行为符合人们的预期(例如、如果您将器件隐藏在向上的杯子下、lux 会变为零)

    我还尝试了一个完全未使用的器件、但仍在其包装盒中。  完全相同的问题。

    是否有人知道温度和湿度传感器的工作方式为何?  或者、我可以做些什么来在下星期一修复它?  传感器是否会随着时间的推移而降级?  它们是否需要某种类型的复位或重校准?  如果是,如何实现这一目标?

    感谢您的任何建议!

    Jeremy Johnson

    (PS -很抱歉缺少器件型号、但如果我在中输入了正确的器件型号、我只能将其发布到蓝牙论坛、这不是我感觉的正确位置)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、

    请记住、CC2650STK 是一个参考设计和评估平台、因此传感器校 准"丢失"很可能会保存在货架上数年。 此外、SensorTag 参考平台还为支持物联网的 BLE 客户端提供原始、未校准的传感器输出。 这意味着系统设计人员需要执行必要的校准。 有关详细信息、请参阅各个传感器的数据表。 (HDC1000是湿度传感器、TMP007是红外热电堆传感器)

    您是否在 SensorTag 上运行最新固件? 这可以通过移动应用程序进行更新、并有助于解决问题。

    此致、

    Daniel