请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2651R3 您好、geeks、
我的项目设置包括 CC2652R1 Launchpad、BLE SDK - simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_40/simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_20_00_52。
我必须为我的项目开发 OAD、并计划从片上 OAD 开始、因为有352kB 的闪存 足以容纳2个文件。
但另一方面、请记住、我们将来有一些要求、即包含更多功能、这样352kB 就不足以用于 OAD、我们不得不添加外部闪存(与片外 OAD 一起使用)。 在这种情况下,我是否可以通过稍微更改从现有的片上实现切换到片外 OAD? 或者我应该从头开始实现片外 OAD?
提前感谢。