This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:用于信标场景的功率计算器

Guru**** 2826865 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1133918/cc2651r3sipa-power-calculator-for-beacon-scenario

器件型号:CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE

您好!

这是原始帖子的附加问题(上面的链接)。
我的客户希望了解以下两种情况下的功耗。
场景 a) CC2651R3SIPA 接收 BLE 信标
场景 b) CC2651R3SIPA 发送间隔为10秒的信标

从最初的帖子中、我了解了功率计算器可用于估算粗略功耗。
https://www.ti.com/tool/BT-POWER-CALC
但不清楚如何为每个方案配置每个参数。

Q1)
我想、对于场景 A)、CC2651R3SIPA 充当中央设备。
对于方案 b)、CC2651R3SIPA 用作外设。 对吧?

Q2)
对于每种情况、如何配置广播间隔、连接间隔、扫描持续时间/窗口/间隔等参数?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q1)这是正确的

    Q2)我将让您回顾客户的要求并填写这些要素

    最后、考虑到客户的直接要求、我想知道是否有必要修改 simple_peripheral 和 simple_central 示例、以便使用 EnergyTrace 运行功率测量。 这些结果将更加准确、如果客户还需要支持来实施其代码、您就已经准备好了。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    客户首先要使用该工具估算功率、然后再触摸电路板。

    [引用 userid="370266" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1133918/cc2651r3sipa-power-calculator-for-beacon-scenario/4207909 #4207909"]我将让您查看客户的要求并填写这些元素

    让我再问一个问题。
    我想 BLE 信标连接较少、因此可以忽略与连接相关的参数(连接间隔、连接数据长度)。
    "以中央方式连接"和"以外设方式连接"的功耗是"无关"、对吧?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然、如果不希望器件形成连接、则可以忽略连接间隔、连接数据长度、"作为中央连接"和"作为外设连接"的功耗的参数和值。

    如果信标永远不会进入连接、则可以通过使用非连接的不可扫描广播来显著降低功耗。 这样、器件将跳过每个广播中包含的侦听操作。 功率计算器不考虑这种情况、然后会显著高估功耗。

    出于这些原因、我建议您与客户一起查看不可连接、不可扫描的广告是否适用。 然后、您可以使用功率计算器首次高估功耗。 如果此功耗与客户期望不符、则需要进行实际测量。

    我希望这将有所帮助、

    此致、