This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:同时充当观测器和外设

Guru**** 2526670 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1048695/cc2564c-the-role-of-observer-and-peripheral-at-the-same-time

器件型号:CC2564C

您好、先生、

CC2564c 能否同时充当观测器和外设的角色?

我正在为我们的新系统寻找 BT 双模块。

我们的现有系统为用户提供了使用控制器控制 LED 灯(BLE)亮度/颜色的功能。

但控制器不支持音频播放和互联网连接。

因此、我们希望在现有系统中添加智能手机接口(BLE/经典)、而无需对控制器进行任何更改。

CC2564c 似乎与我们的新系统兼容、因为它具有 BLE/经典和外设/中央角色。

随附了系统的方框图。

请告诉我您对此有何看法。

 此致、

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Frank

    我将在下周跟进此请求。

    此致、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Jacob、

    谢谢你。

    等待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我没有机会再深入了解这一点。 明天或次日、我将为您提供答案。

    此致、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    很抱歉耽误你的时间。 是的、这在 CC2564C 上是可行的、但在 CC2564B 或 WiLink8器件上不可行。 但是、如果器件同时保持 BT 经典(A2DP)和 BLE 外设角色、则执行 LE 扫描的时间将更短。 一些信标会由于调度而丢失。 信标是否会持续传输?

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还建议在 LED 光控制器和 CC2564C 之间建立直接连接。 这样、您就不必担心广播包丢失。

    谢谢、
    Jacob