This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:适用于 CC2650的 BIM

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640, CC2650MODA, SYSBIOS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1049408/cc2650-bim-for-cc2650

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他部件: CC2640SYSBIOS

您好!
请告诉我 CC2650的 BIM hex 文件下载位置隐藏了吗? 我现在搜索了几个小时。 您可以找到很多有关 BIM 的信息、但不能下载。 为什么它必须如此困难? TI 的搜索功能完全不可用。 这是一个拼版!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您安装了 BLE_SDK_2_02_06_0、则可以在 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_06_07\examples\util 下找到 BIM 项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、我还在 TI 文件夹中找到了通过文件搜索的 BIM 项目。 但 CC2640只有一个项目。 这是否也适用于 CC2650?

    对于 CCS、只有 extflash 项目。 只有 IAR 才是内部闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它也适用于 CC2650。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在构建项目时、我会收到以下消息:

    org.eclipse.core.runtime.CoreException:必须指定 URI 方案:/source/ti/blestack/common/cc26xx/board_support_pkg/CC2640R2_LAUNCHXL/bsp.h

    这意味着什么。 我是否必须关心这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用什么 IDE 及其版本? CCS 还是 IAR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 10.4.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚重新启动了 CCS、现在没有消息了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚重新启动了 CCS、现在没有消息了。

    我已将该 BIM 加载到器 件中、但使用 CC2650MODA 上的 SPP 示例、我仍然会遇到异常(ti_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_explHandler_I)。 但我认为这是一个新话题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、默认 SPP 示例适用于 CC2650 7x7封装、但 Cc2650moda 基于 CC2650 5x5封装。 您需要根据 https://www.ti.com/lit/an/swra534a/swra534a.pdf 修改板级配置文件中的引脚定义 以运行示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道。 我已经完成了相应的更改。 我不认为我在这里有利害关系。我已经将 CC2650MODA (BOOSTXL_CC2650MA)的板级配置文件作为模式进行了修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我为此打开了一个新的线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、按原样编译工程。 同时、我通过这个小小的自述文件发现、我可能需要根据具体器件调整项目。 因此、我将器件设置为 CC2650F128。 但现在该项目不再编译了。 我收到错误:

    "C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/common/cc26xx/ccs/cc26xx_bim_ext_flash.cmd、第89行:错误#10264:FLASH_PAGE0存储器范围与现有存储器范围闪存重叠
    "C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/common/cc26xx/ccs/cc26xx_bim_ext_flash.cmd "、第94行:错误#10264:FLASH_PAGE31存储器范围与现有存储器范围闪存重叠
    "C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/common/cc26xx/ccs/cc26xx_bim_ext_flash.cmd "、第98行:错误#10263:SRAM 存储器范围已指定

    我还需要配置什么、以便再次编译工程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rainer、

    请为上述问题创建新帖子。 这样、具有相同问题的用户就可以更轻松地找到您的帖子。

    在帖子中、请提供一些要遵循的步骤、因为我不确定您是如何遇到这些错误的。 默认的 BIM 示例应在没有错误的情况下进行编译、因此、如果可以、请提供有关这些错误是如何引入的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经移动到了一个线程、但有例外。 但是、由于这与 CC2650的 BIM 有关、我再次附加了问题。 显然、仅仅使用 CC2640 BIM 项目是不够的。 您必须针对 CC2650进行配置。 此处列出的错误消息存在问题。
    可以在 此处找到该解决方案