This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:如何配置 STACL+PEAK 的大小? 如何调整它?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1048304/cc2650moda-how-to-configure-the-size-of-stack-peak-how-to-adjust-it

器件型号:CC2650MODA

大家好、

出现系统堆栈溢出错误: 通过 ble_app.cfg 调整堆栈大小、堆大小会发生变化。 例如、当堆栈大小变大时、堆大小变小、完全为2307。

谢谢!

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    在链接时、工具链被配置为将所有剩余的 RAM 分配为堆。 因此、您会看到相应的行为。

    可以修改此行为、但我不建议这样做、这不会导致堆更大。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢!

    还有一些后续问题:

    [引用 userid="370266" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1048304/cc2650moda-how-to-configure-the-size-of-stack-peak-how-to-adjust-it/3878465 #3878465"]链接时、工具链配置为将所有剩余的 RAM 分配为堆。 因此、您会看到相应的行为。

    由于这种设置、堆大小将设置为0、对吗?

    [引用 userid="496057" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1048304/cc2650moda-how-to-configure-the-size-of-stack-peak-how-to-adjust-it "],其值为2307

    如何设置堆栈值、是否正确设置、如下图所示? 客户已计算出2307、但显示256。

    客户已调整堆大小和堆栈大小 0x800。 检查地图后没有变化。

    该设置如何反映在程序中?

    谢谢!

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="496057" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1048304/cc2650moda-how-to-configure-the-size-of-stack-peak-how-to-adjust-it/3878513 #3878513"]由于这种设置,堆大小将设置为0,对吗?

    但在这种情况下、它根本不起作用。

    [引用 userid="496057" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1048304/cc2650moda-how-to-configure-the-size-of-stack-peak-how-to-adjust-it/3878513 #3878513"]如何设置栈值,是否正确设置,如下图所示?

    我想以下主题 将对您有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的患者回复!

    客户仍对以下信息感到困惑:

    [引用 userid="370266" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1048304/cc2650moda-how-to-configure-the-size-of-stack-peak-how-to-adjust-it/3878751 #3878751"]但在这种情况下根本不起作用。

    工程预编译中有一个定义:HEAPMGR_SIZE=0。 由于该设置、堆大小是否是动态的? 堆+堆栈大小是固定的、因此堆大小会随着堆栈大小通过 ble_app.cfg 进行调整而变化。

    客户希望知道是否可以设置 堆+ STAC 的大小以及如何设置。

    [引用 userid="370266" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1048304/cc2650moda-how-to-configure-the-size-of-stack-peak-how-to-adjust-it/3878751 #3878751"]我想 以下主题 将对您有所帮助。

    对于给定的链接、如果可以通过接口设置系统堆栈和堆大小、可以尽可能设置堆+堆栈的大小、对吧?

    谢谢!

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="496057" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1048304/cc2650moda-how-to-configure-the-size-of-stack-peak-how-to-adjust-it/3880208 #3880208"]工程预编译中有一个定义:HEAPMGR_SIZE=0。 由于该设置、堆大小是否是动态的? 堆+堆栈大小是固定的、因此堆大小会随着堆栈大小通过 ble_app.cfg 进行调整而变化。[/quot]

    为了清楚、我说"将0字节分配给堆将导致问题"。
    现在、如果我们要讨论.cfg 文件中的符号 HEAPMGR_SIZE、那么正确的做法是:"HEAPMGR_SIZE 值 为零(0)会将堆自动调整为等于链接器未分配的可用可用可用 RAM 量的大小。 默认情况下、simple_peripheral 项目使用自动大小功能。" (请参阅 https://www.ti.com/lit/swru393 §3.11.14)

    [引用 userid="496057" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1048304/cc2650moda-how-to-configure-the-size-of-stack-peak-how-to-adjust-it/3880208 #3880208"]客户希望知道是否可以设置 堆+STAC 的大小以及如何设置堆+STAC。[/quot]

    该值对应于最大可用 RAM。 更改它的唯一方法是更改器件。

    [引用 userid="496057" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1048304/cc2650moda-how-to-configure-the-size-of-stack-peak-how-to-adjust-it/3880208 #3880208"]对于给定的链接、如果可以通过接口设置系统堆栈和堆大小、可以尽可能设置堆+堆栈的大小、对吗? [/报价]

    我建议使用链接中显示的方法。 我想.cfg 会覆盖通过 GUI 设置的一些设置。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的患者回复!

    客户发现 还有空间用于映射文件的 SRAM 显示、您能帮助检查一下吗? 谢谢。

    [引用 userid="370266" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1048304/cc2650moda-how-to-configure-the-size-of-stack-peak-how-to-adjust-it/3880236 #3880236]\n 此值对应于最大可用 RAM。 更改它的唯一方法是更改器件。[/quot]

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道有关最新问题的任何更新?

    谢谢!

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    堆被分配到剩余的 RAM 上。 它可能不会出现在映射文件中。

    您可以查看链接器命令文件(.cmd)以了解有关 RAM 分配方式的更多详细信息。

    此致、