This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:在连接时禁用扫描

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1048103/cc2541-disabling-scan-while-connection

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件:CC2540

您好!

在 我的代码中、器件在连接之前开始扫描。 因此、在 BLE 高流量区域中、这会导致连接复杂化。 那么、现在我要做的是、在连接期间禁用扫描、并在连接后重新启用? 当连接开始和完成时、是否有从堆栈到应用的任何指示?  s 我可以为此使用 GAPROLE_started 和 GAPROLE_Connected 吗?

非常感谢。

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。

    我认为您的方法是正确的。 但是、假设您处于中心位置、我认为您应该更考虑事件 GAP_DEVICE_DISCOVERY 和 GAP_LINK_established 事件。

    有关其他详细信息、您可能希望访问 https://www.ti.com/lit/swru271

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    我正在处理外密观察者的角色...我扫描传感器并通过应用程序将数据包发送到连接的手机。 因此、在连接到手机时、我希望禁用传感器扫描。

    最棒的

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我没有让您实际处于外设观测器模式。

    在这种情况下、我想您需要的事件是 GAPROLE_Connected。 有关 更多详细信息、您仍可以参阅 www.ti.com/.../swru271。

    在这种情况下-如果是您的问题-外设侧的堆栈没有发出任何事件、表明连接建立过程开始。 仅发出信号以表明建立的连接的事件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    感谢您的回复。

    如果不知道连接建立过程的开始,我们将无法在连接窗口期间禁用扫描,对吧? 因为在建立连接之前、我不想禁用扫描。  

    最棒的

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    下面、我将在代码中附加 GAP 角色参数配置

    我想知道调整这些参数可能有助于解决该问题吗?

    在 GAPROLE_Advertise_OFF_TIME 期间关闭广播时、我们是否在外设侧得到任何指示? (以便在此期间开始扫描)

    最棒的

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    对于其他请求、请您使用"插入代码"函数。

    您可能需要为正在使用的查找过程(有限或一般)修改扫描窗口。 这可以使用 TGAP_GEN_DISC_SCAN_WIND 或 TGAP_LIM_DISC_SCAN_WIND 来完成。

    我不确定我们是否真正相互理解:

    -建立连接时会引发一个事件(GAP_LINK_established 事件)

    -设备收到连接请求时不会引发事件

    -当广播开始(GAP_make_DISCOVED_DONE_EVENT)和广播结束时(GAP_END_DISCOVERAY_DONE_EVENT)、会引发一个事件

    所有这些信息均可在 https://www.ti.com/lit/swru271中找到

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    是的、我认为我们在同一页上。 感谢您的回复。 为了避免对讲机重叠、我希望在建立连接时禁用扫描。 但现在、我只能在建立连接并且连接没有问题之前禁用扫描。 但现在的问题是、扫描仅在建立连接后才开始。 但我们希望在后台进行扫描。 我要执行的操作与下图类似(在建立连接期间禁用、以红色表示)   

    因此、我使用以下事件在设备广播时取消扫描。 并在它不是时启动。   但不幸的是 、我再次遇到连接问题。

    case GAP_MAKE_DISCOVERABLE_DONE_EVENT:
        case GAP_END_DISCOVERABLE_DONE_EVENT:
          {
            gapMakeDiscoverableRspEvent_t *pPkt = (gapMakeDiscoverableRspEvent_t *)pMsg;
    
            if ( pPkt->hdr.status == SUCCESS )
            {
              if ( pMsg->opcode == GAP_MAKE_DISCOVERABLE_DONE_EVENT )
              {
                gapRole_state = GAPROLE_ADVERTISING;
                GAPObserverRole_CancelDiscovery();
              }
              else // GAP_END_DISCOVERABLE_DONE_EVENT
              {
    
                if ( gapRole_AdvertOffTime != 0 )
                {
                  if ( ( gapRole_AdvEnabled ) )
                  {
                    GAPObserverRole_StartDiscovery( DEFAULT_DISCOVERY_MODE,DEFAULT_DISCOVERY_ACTIVE_SCAN,DEFAULT_DISCOVERY_WHITE_LIST );
                    VOID osal_start_timerEx( gapRole_TaskID, START_ADVERTISING_EVT, gapRole_AdvertOffTime );
                  }
                }
                else
                {
                  // Since gapRole_AdvertOffTime is set to 0, the device should not
                  // automatically become discoverable again after a period of time.
                  // Set enabler to FALSE; device will become discoverable again when
                  // this value gets set to TRUE
                  gapRole_AdvEnabled = FALSE;
                }
    
                // In the Advertising Off period
                gapRole_state = GAPROLE_WAITING;
    
              }
            }
            else
            {
              gapRole_state = GAPROLE_ERROR;
            }
            notify = TRUE;
          }
          break;

      uint16 scanduration = 1000U; 
      uint16 advertOffTime = 5000U;
      uint16 advertisingduration = 5000;
      uint8 enable_update_request = FALSE;//TRUE;
      uint16 desired_min_interval = 20U;
      uint16 desired_max_interval = 20U;
      uint16 desired_slave_latency = 0U;
      uint16 desired_conn_timeout = 1000U;
      uint16 rssi_read_rate = 500U;
      uint8 initial_advertising_enable = TRUE;
    
      // Set the GAP Role Parameters
      GAPRole_SetParameter( GAPROLE_ADVERT_ENABLED, sizeof( uint8 ), &initial_advertising_enable );
      GAPRole_SetParameter( GAPROLE_ADVERT_OFF_TIME, sizeof( uint16 ), &advertOffTime );
      GAPRole_SetParameter( GAPROLE_SCAN_RSP_DATA, scanResponseLength, scanRspData );
      GAPRole_SetParameter( GAPROLE_ADVERT_DATA, sizeof( advertData ), advertData );
      GAPRole_SetParameter( GAPROLE_PARAM_UPDATE_ENABLE, sizeof( uint8 ), &enable_update_request );
      GAPRole_SetParameter( GAPROLE_MIN_CONN_INTERVAL, sizeof( uint16 ), &desired_min_interval );
      GAPRole_SetParameter( GAPROLE_MAX_CONN_INTERVAL, sizeof( uint16 ), &desired_max_interval );
      GAPRole_SetParameter( GAPROLE_SLAVE_LATENCY, sizeof( uint16 ), &desired_slave_latency );
      GAPRole_SetParameter( GAPROLE_TIMEOUT_MULTIPLIER, sizeof( uint16 ), &desired_conn_timeout );
      GAPRole_SetParameter( GAPROLE_RSSI_READ_RATE, sizeof( uint16 ), &rssi_read_rate );
      //GAPRole_SetParameter( TGAP_LIM_DISC_SCAN, sizeof( uint16 ), &scanduration );
      //GAPRole_SetParameter( TGAP_GEN_DISC_ADV_MIN, sizeof( uint16 ), &advertisingduration );
      
    
      // Set the GAP Characteristics
      GGS_SetParameter( GGS_DEVICE_NAME_ATT, GAP_DEVICE_NAME_LEN, attDeviceName );
    
      GAP_SetParamValue( TGAP_GEN_DISC_ADV_MIN, advertisingduration );
      // Set up the advertising interval
      static const uint16 advInt = 300U; //500 before
      GAP_SetParamValue( TGAP_LIM_DISC_ADV_INT_MIN, advInt );
      GAP_SetParamValue( TGAP_LIM_DISC_ADV_INT_MAX, advInt );
      GAP_SetParamValue( TGAP_GEN_DISC_ADV_INT_MIN, advInt );
      GAP_SetParamValue( TGAP_GEN_DISC_ADV_INT_MAX, advInt );    
    
      // Initialise the observer
      {
        uint8 scanRes = 60;
        GAPRole_SetParameter ( GAPOBSERVERROLE_MAX_SCAN_RES, sizeof( uint8 ), &scanRes );
      }
      // Setuo Scanning interval 
      GAP_SetParamValue( TGAP_LIM_DISC_SCAN, scanduration );
      GAP_SetParamValue( TGAP_LIM_DISC_SCAN_INT, 160  ); //Interval between the start of two consecutive scan windows
      GAP_SetParamValue( TGAP_LIM_DISC_SCAN_WIND, 128 ); //	The duration in which the Link Layer scans on one channel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕无法检测 CC2540器件上的连接请求接收。

    此致、