This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:主器件触发 IQ 采样的条件是什么?

Guru**** 2928990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1048769/cc2652r-what-are-the-conditions-for-the-master-to-trigger-iq-sampling

器件型号:CC2652R

我想问、当我根据蓝牙协议将广播帧设置为承载 CTE 时、主器件是否会自动触发 IQ 采样? 换句话说、主器件触发 IQ 采样的条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果验证了以下元素、对讲机将触发 IQ 采样:

    • 无线电被启用、可由应用程序执行 IQ 采样-由 RTLS 框架完成
    • 传入的 PDU 有效且包含一个 CTEInfo 字段

    或者、当无线电设置为测试模式并接收带有附加 CTE 的测试数据包时、会执行 IQ 数据采样。 请参阅 HCI_LE_EnhancedCteRxTestCmd 和 HCI_LE_EnhancedCteTxTestCmd (用于 CTE TX)。 这些命令是蓝牙测试命令。 蓝牙核心规范中也记录了这些规范。 请注意、除非器件处于测试模式、否则无法使用这些器件。 如果需要、可以在 host_test 示例中启用这些命令。 请在论坛中搜索更多详细信息。

    此致、