大家好。
我想要 USB 和 BLE 的廉价 UC、我选择了 CC2540。 我购买了软件狗和 CCDubugger、安装了驱动程序和 IAR Workbench。 但是、我又卡住了。
我下载 了 BLE-CC254x-1.5.2.0和 BLE-CC254x-1.4.0并尝试使用 SimpleBLEPeripheral。 它成功地编译和上传、但我的手机找不到任何 BLE 器件。
当我为这个芯片寻找任何"入门"教程时、我发现它不存在。 您管上只有一个视频、 我从中了解了 IAR 和 SimpleBLEPeripheral、但无法重复。 此外、我还没有找到任何"闪烁"示例。 我认为这个芯片上没有应该的教程。
我想知道的是如何开始对此 uC 进行编程。 如何编译和启动其上的基本程序以及如何使用 BLE、USB 和其他外设。