This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CCS ROV 问题的堆栈峰

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1047110/cc2650moda-the-stackpeak-of-ccs-rov-issue

器件型号:CC2650MODA

ROV 测试中的任务堆栈: 堆叠峰值始终显示648、偶尔达到1008。

1)客户想知道为什么剂量不显示峰值、而是显示648。

2)下图中的红色部分显示了 Hwi 堆栈溢出、这是否会影响程序运行以及如何改进?

非常感谢!

此致、

樱桃周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这里、它看起来像是一个系统堆栈问题。

    您可以查看我们 的调试指南 以了解更多详细信息。

    您可以在.cfg 文件中增加系统堆栈大小。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的帮助! 客户希望确认以下信息:

    [引用 userid="370266" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1047110/cc2650moda-the-stackpeak-of-ccs-rov-issue/3873646 #3873646"]您可以在.cfg 文件中增大系统堆栈大小。

    1) 1)应增加多少?  是否可以将其增加到1024?  现在默认值为512。 验证系统堆栈设置是否正确、如下图所示?

    2) 2)下图中的系统堆栈大小是什么意思?它与上图有何关系?

    还是下图的设置?

    谢谢!

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    对我来说、可以使用第二个选项修改系统堆栈大小。

    选项1会导致修改任务的默认堆栈大小。 第三个选项可能会导致更改 BLE 堆栈所使用的堆栈的大小。

    我建议仔细查看映射文件、以便在修改堆栈大小后验证剩余的 RAM。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!

    客户的系统堆栈为512、但图2显示256、客户希望知道原因。

    从上图中、客户已将 双任务堆栈大小调整为1024、但此处仍显示100%使用情况、如何修改?

    再次感谢!

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道有任何更新?

    谢谢!

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    您能否指定 此处的主题是否 与我们当前讨论的主题相关?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清、在检查后、我相信这2个客户来自一个客户。

    非常感谢!

    此致、

    樱桃