ROV 测试中的任务堆栈: 堆叠峰值始终显示648、偶尔达到1008。
1)客户想知道为什么剂量不显示峰值、而是显示648。
2)下图中的红色部分显示了 Hwi 堆栈溢出、这是否会影响程序运行以及如何改进?

非常感谢!
此致、
樱桃周
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ROV 测试中的任务堆栈: 堆叠峰值始终显示648、偶尔达到1008。
1)客户想知道为什么剂量不显示峰值、而是显示648。
2)下图中的红色部分显示了 Hwi 堆栈溢出、这是否会影响程序运行以及如何改进?

非常感谢!
此致、
樱桃周
您好!
感谢您的帮助! 客户希望确认以下信息:
[引用 userid="370266" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1047110/cc2650moda-the-stackpeak-of-ccs-rov-issue/3873646 #3873646"]您可以在.cfg 文件中增大系统堆栈大小。1) 1)应增加多少? 是否可以将其增加到1024? 现在默认值为512。 验证系统堆栈设置是否正确、如下图所示?

2) 2)下图中的系统堆栈大小是什么意思?它与上图有何关系?

还是下图的设置?

谢谢!
此致、
樱桃