This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:使用 SPP 配置文件的 Dm1数据包类型

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1047255/cc2564-dm1-packet-type-using-spp-profile

器件型号:CC2564

当我们在 CC2564蓝牙经典中使用 SPP 配置文件时、是否可以将数据包类型设置为 DM1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antenna_Head:  

    一般而言、我认为无法控制用于 SPP 的数据包类型。 您可以在运行 HCI_Write_Secure_Connections_Test_Mode 命令时启用和禁用 DM1数据包的使用。 但是、这 与 SPP 无关。

    谢谢、
    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望在正常操作模式下执行每次测试,而不是测试模式,因为被测试的设备无法进入测试模式。

    我所面临的问题是、尽管我在射频域中仅发送一个请求(例如对待测试器件的查询)、但我看到来自 CC2564的多个传输。

    我只想让 CC2564向受测器件发出一个请求、在射频域中、它也应该是一个请求。 这是我的标准。 这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antenna_Head:

    这应该可以通过  HCI_VS_DRPb_Tester_Packet_TX_RX (0xFD85)命令来实现。 使用此命令、您可以在其他参数中选择数据包类型(DM1)和长度。  

    我还将介绍我们的 CC256X 测试指南、该指南可能对您有用。 您可能希望在文档底部参考接收器测试。

    e2e.ti.com/.../3107.CC256x-VS-HCI-Commands-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf

    e2e.ti.com/.../8422.CC256x-Testing-Guide-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf

    谢谢、
    Jacob