This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CC2650传感器控制器上的32位算术运算?

Guru**** 2555870 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1048029/cc2650moda-32-bit-arithmetics-on-cc2650-sensor-controller

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

在具有累加器算术函数的 CC2652上、在 CC2650的传感器控制器中是否无法执行32位计算? CC2650是否具有40位累加器? 如果是、我如何使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rainer、

    CC13X2和 CC26X2具有基于累 加器的40位数学 函 数、其中包括32位算术运算、而 CC13X0和 CC26X0数学和逻辑则不包含。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 CC2650项目中获得帮助、但在 CC2652项目之前使用、并在那里使用了帮助。 这是存储的。 我不希望必须特别将帮助切换到 CC26x0、也没有看到下拉菜单。 我现在注意到了这一点,并激活了正确的帮助。这真的很有帮助:-)