This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:使用 CCS 在4x4 cc2640r2f 中进行编程

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1047629/cc2640r2f-programming-in-4x4-cc2640r2f-using-ccs

器件型号:CC2640R2F

我提到了一个简单链路定制板链路、但我不太理解调试4x4 cc2640r2f 需要做什么更改、因此我发布了一个查询。 我有一个定制板、它具有4x4 cc2640r2f MCU。 我需要知道需要进行哪些更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以询问您是否已成功为4x4 CC2640R2F 构建软件? 如果不是、您可能希望查看 本文档 或此处提到的一些"类似主题"。

    构建软件后、对4x4 CC2640R2F 进行刷写的过程类似于对任何其他 CC2640R2F 进行刷写的过程。 您可以使用 CCS (使用"Debug"按钮)、 Flash Programmer 2Uniflash

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Clement。

    我已经提到了该文档、但我不理解电路板文件中的具体更改或其他内容。 您能详细说明一下如何执行此操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himanshu、

    发送的链接线程中有明确的指令、说明如何通过更改示例中提供的线程来创建您自己的板级配置文件。  如果您无法理解此链接中的特定内容、我们将乐意回答。

    最棒的

    不需要