This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:可通过适用于蓝牙网状网络的 msp430fr5994进行控制?

Guru**** 2556480 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC2642R, CC2652R, CC2652P, CC2650, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1046390/cc2642r-can-be-controlled-by-msp430fr5994-for-bluetooth-mesh-networks

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他部件:CC1352RCC2652RCC2652PCC2650CC2640R2F

大家好、

你好。

通过此 链接可以发现   CC2642R 与 CC2652R、CC1352R 和 CC2652P 支持 BLE 网状网络。 但是、只想确认这些 产品是否可以由 msp430fr5993芯片控制吗?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    您提到的 CC 器件是独立微控制器。 如果您在 NPI 模式下运行 BLE、则可以通过 MSP 对其进行控制、如果您希望在 MSP 和 CC 器件之间来回发送消息、则还可以使用 UART/I2C/SPI。

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nathan。 我们是否有 有关 MSP430芯片如何操作 BLE 收发器的示例?

    谢谢、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我不知道、因此我要将该线程转发给 MSP。 如果您有兴趣将我们的 BLE 器件用作 MSP 控制的收发器、我建议您查看 NPI 模式、该模式可通过 UART 或 SPI 运行。 我们在 SDK 中有一个名为 host_test 的 BLE 芯片的相关示例。 我不知道 MSP 是否有这方面的示例、不过您可能可以通过播放 BTOOL (位于 SDK 下载的工具文件夹中)来解决该问题、该 BTOOL 通常用于连接到 host_test、 并充当 UART 连接的另一侧、以控制充当 NPI 的 BLE 器件。

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    UART 和 I2C 代码的基本示例代码如下所示。  MSP 没有 NPI 的代码。

    dev.ti.com/.../node

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Allen。  

    您能否确认 MSP430是否能够 控制 CC2640R2F 和 CC2650收发器?

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    您希望使用哪个接口来控制 CC26xx 器件? 我以前没有做过这个应用。 但我认为它是 I2C 还是 UART。 您可以编写一个驱动程序、当接收到来自 MSP 的一些特殊语句时、CC26xx 会执行相关操作。 你有其他好主意吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    如果我可以为此编写驱动程序、SPI 是否正常? 如果是、 通信接口(I2C、UART、SPI)是否可以控制其他收发器? 比如 nrf52840?  

    最棒的

    高升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高升恒、

    我不确定。 您可以尝试一下。