This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:使用 ccs10..0.0中的 CMSIS 5.8.0 DSP 文件夹

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1047434/cc2652rb-using-cmsis-5-8-0-dsp-folder-in-ccs10-0-0

器件型号:CC2652RB

您好!

我一直在使用 CMSIS 5.7版本和 FFT 函数的库文件。 它工作正常。 但是、一些功能在5.7版本中不可用。 我开始使用5.8版、它分别包含所有源代码和头文件、而不包含任何库文件。  

我需要使用 arm_fast_rfft_F16 ()函数,其中早期版本支持 F32 ()函数。  

在 CCS 10.0.0中使用 F16()函数的确切方法是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    截至今天、我们不提供在 CC26x2/CC13x2器件上使用 CMSIS 5.8的指导。 有关更多详细信息、请与库提供商联系。

    此致、