This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:不同步的 AoA

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1044658/cc2652r-aoa-without-synchronization

器件型号:CC2652R

 我使用 cc2652r1实现 rtlsaoa 函数, 栈版本 simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04。

要获得 CTE,主器件必须与从器件同步。主器件是否有任何方法可以在不同步的情况下直接获得 CTE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕没有办法避免同步。 为了定期扫描以接收响应器(从器件)发送的定期广播、需要进行同步。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我不使用恒定周期广播、 我是否仍然需要同步。 我是否可以将 CTE 加载到其他广播包中、以便主器件可以找到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据蓝牙核心规范、仅可将 CTE 附加到周期性广播或连接数据包中。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我想将 CTE 加载到普通广播中、我如何实现它?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="486191" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1044658/cc2652r-aoa-without-synchronization/3864126 #3864126"]我想将 CTE 加载到普通广播中,如何实现它?[/quot]

    您无法执行此操作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来您已经打开了一个新的线程(此处)。

    您能否确保将此主题标记为已解决? 这将帮助我们的专家专注于仍需要关注的主题。

    感谢您的理解。

    此致、