This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:多角色 BLE 应用仿真

Guru**** 1831360 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, BT-POWER-CALC, ENERGYTRACE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1045656/cc2652r-multi-role-ble-application-simulation

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件: BT-POWER-CALCENERGYTRACE

大家好、

我在单个 BLE 器件 CC2652R 上一直担任多个 BLE 角色(2-4个移动连接和扫描广播)。 我想知道、是否有机会模拟此场景以精确了解连接事件和扫描的时序。 我知道一种可能是使用能量跟踪工具跟踪电流消耗。 但我正在寻找仿真的可能性、例如使用 Matlab。 您是否有任何建议或您是否已经拥有模拟模型(Matlab 模型)、该模型可用于了解对讲机上剩余多少空载时间来执行辅助任务、例如扫描和广播以及多个移动设备连接。

感谢您的回复。

此致

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    我不知道我们需要对这种情况进行任何模拟、但这并不意味着它不存在。 我认为、可以首先从 BT-Power-CALC 工具和 Energytrace 工具中收集大量有用的信息。 我将在内部询问这一点、并在我了解更多信息时与您联系。

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nate、

    感谢您的快速响应。 我们的想法是了解如何维护2-4个移动连接、以及为在连接事件之间可靠扫描留下多少无线电时间。 我正在尝试在使用 TI 实现的主要任务和次要任务的链路层调度基础上提出调度机制。 请检查并尽快通知我。

    此致

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    我在内部提出了要求、虽然我们似乎没有工具来模拟这种情况、但我们提供了以下文档 (用户指南的链接层部分)

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-common/link-layer-cc13x2_26x2.html

    我还补充    说、我们已经在多角色状态下测试了调度程序、在该状态下、它同时处理8个中央设备和8个外围设备、并且仍然能够相对轻松地找到新设备、因此我认为、如果正确实施、应该可以实现2-4个移动连接。

    最棒的

    不需要