This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:cc2640无线测试

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1045386/cc2640-cc2640-wireless-test

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件: CC2650UNIFLASH闪存编程器

尊敬的 E2E

我刚刚完成了 cc2640 5x5m、我需要为我的 ble 安装无线测试。 电路板上有一个用于 xds200仿真器的接头、其中 JTAG_TMS 和 JTAG_TCK 以及 nRESET 分别连接到13、14、19。 我需要上传什么软件到 cc2640上以检查它是否可以自行广播? 我的 cc2640是 CC2640128RHB  

此外、我还拥有我的 cc2640f128定制设计、能否使用我的 cc2650 launchpad 编程器在我的下一个定制板上对 JTAG 进行编程? 我知道它们是 Launchpad 到 Booster Moda 板的跳线、因此我假设有一种方法可以从 Launchpad 上的 XDS110执行跳线、以便在定制板上对我的10引脚 JTAG 进行编程。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abe:

    我建议查看 XDS200产品页面CC2650 LaunchPad 起始页面 ("高级使用"部分)、了解有关使用这些工具对 CC2640进行编程的说明。  您可以下载 BLE-STACK 并使用通过 IAR、闪存编程器或 UNIFLASH 加载的简单外设示例/映像(针对5x5封装进行了修改)。  请查看软件下载中的文档以开始使用。

    此致、
    Ryan