This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:支持外部稳压器模式

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, CC2652RB, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1043980/cc2652r7-external-regulator-mode-support

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件: CC2652RBCC2652R

您好!  

cc2652R7是否支持外部稳压器模式?

我想直接为 VDDS/VDDR/VDDRF 提供1.8V 电压、同时按照 swra640中的建议将 VDDS_DCDC 和 DCDC_SW 连接到 GND。

但是、与 cc2652rb 的数据表不同、我在外部稳压器模式下使用器件的数据表中找不到任何详细信息。

谢谢、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关详细信息、请参阅此主题。  e2e.ti.com/.../cc2652r-external-regulator-mode-vdds_dcdc-and-dcdc_sw-connections

    此外、 由于 cc2652R7 是一款新器件、 因此目前可能不支持此功能。

    我将确认并告知您。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    是的、参考该主题、我认为 CC2652R 支持外部稳压器模式、即使  数据表中未提及该模式、我也确信 CC2652R7也是如此。

    我已经尝试在外部稳压器模式下最终确定原理图、因此、当您可以确认早期阶段 CC2652R7是否支持该模式时、请再次告知我。

    是否由硬件来支持? 还是仅考虑 SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们希望 R7上的外部稳压器模式的工作方式与经典的 R2s 类似、原理图也应遵循应用手册  swra640中的指南。

    尽管如此、我们目前 尚未对该模式进行任何验证工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的确认。
    对于电源方案、我将遵循 swra640。