This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:CC2642R 的 ADC 差分输入

Guru**** 1101210 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R, TLV379
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1045144/cc2642r-adc-differential-input-of-cc2642r

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件: TLV379

大家好、

CC2642R 的内部12位 ADC 是否支持差动输入?

 客户可以在哪里找到 此函数的一些材料、因为数据表中没有说明。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 ADC 的 TRM 方框图、它看起来不像支持差分输入。

    www.ti.com/.../swcu185

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    我们将 AD627用于差分输入。 cc2642r DAC 可通过 TLV379生成基准电压。