This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:SoC 是否支持远程编程?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC2642R, CC2640
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1044139/cc2540-does-the-soc-support-remote-programming

器件型号:CC2540
主题中讨论的其他器件: CC2642RCC2640

您好!

我正在考虑在我的新 PCB 设计中使用 CC2540 SoC。 我想问、此 SoC 是否支持远程编程。 也就是说、我能否通过蓝牙(无有线连接)将程序从台式计算机上传到芯片?

如果没有、是否有支持远程编程的芯片? 或者、我是否可以将 CC2540与其他 IC 一起使用以实现该功能?

感谢您的支持。

祝你一切顺利、

交流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您要求 CC2540支持 BLE 无线下载、答案是肯定的。 但是、CC2540是一款相当旧的芯片、我建议您使用 CC2642R 进行新的 BLE 设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要完成上述回答、我建议查看 LAUNCHXL-CC26X2R1上运行的开箱即用体验(PROJECT_ZERO) (可在 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 中找到)。 此示例允许您使用移动应用程序更新 CC2642R 器件上运行的固件。

    对于其余部分、此功能称为 OAD (无线下载)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。 能否使用台式机更新固件? 还是仅限于移动设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的建议。 由于蓝牙5与蓝牙4兼容、我想如果对我来说连接速度和范围没有太大影响、CC2540还是可以的?

    BLE 5和4之间是否还有其他重要差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我阅读  了 LAUNCHXL-CC26X2R1的开箱即用体验。 它向您展示了如何使用 OAD 更改堆栈。 我想问是否可以通过 OAD 下载通用程序?

    例如、我编写了一个程序、使芯片的 GPIO 输出一个方波。 我可以使用 OAD 将程序加载到 CC2640吗? 是否可以通过台式计算机(CCS 软件)使用 OAD?

    非常感谢你的帮助。

    祝你一切顺利、

    交流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以从桌面执行 OAD 以更新您提到的常规应用程序。