This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:如何在 SYSBIOS 中设置最大堆大小? 如何在 SYSBIOS/CCS 中查看实际堆使用情况?

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1043989/tms320c6748-how-to-set-the-maxium-heap-size-in-sysbios-how-to-see-the-actual-heap-usage-in-sysbios-ccs

器件型号:TMS320C6748
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

项目属性中的设置似乎不起作用。

我还尝试修改 BIOS.heapSize = 200000000;200MB

我有256MB DDR、但200MB 的设置使程序无法正常工作。

如何在 SYSBIOS 中设置最大堆大小? 如何在 SYSBIOS/CCS 中查看实际堆使用情况?

我的芯片是带有256MB DDR2芯片的 C6748。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 如何配置堆大小的信息、请参阅 BIOS 用户指南第7.7节动态内存分配。