This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:使用 XDS100v2在菊花链中对 CC2650MODA 和 MSP432E4进行闪存编程。

Guru**** 2916600 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, MSP432E401Y, MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1043525/cc2650moda-flash-programming-cc2650moda-and-msp432e4-in-daisy-chain-with-xds100v2

器件型号:CC2650MODA
主题中讨论的其他器件: MSP432E401YMSP-EXP432E401Y

你(们)好。

我们有一个定制电路板、其中包括一个 MSP432E401Y 主内核和一个 CC2650MODA 模块、用于提供蓝牙连接。 在该卡上、还有一个 FT2232D 编程为 XDS100v2。

我想将 MSP432E401Y 和 CC2650MODA 以菊花链形式连接在一起、以便它们只使用通用 JTAG 端口。

我已经看到、无论是将 FTDI 用作 XDS100v2还是 Spectrum Digital XDS100v2、我都可以调试 MSP432E4、但不能调试 CC2650MODA、因此我无法以菊花链形式连接它们。

但是、使用 XDS110 (包含在 MSP-EXP432E401Y 评估板中)、我可以单独对 CC2650MODA 和 MSP432E4进行编程、也可以采用菊花链方式进行编程。

我还在数据表中看到 cc2650moda 建议使用 XDS100v3或 XDS110。 是否可以使用 XDS100v2闪存 CC2650MODA?

我尝试使用 FT_Prog 和 TI 提供的模板将 FT2232D 编程为 XDS100v3进行测试、但尚未使其正常工作。

是否有方法将 FT2232D 编程为 XDS100v3?

是否有方法使用 XDS110v2 (理想情况下通过 FT2232D 实现)以菊花链形式连接 MSP432E401Y?

提前感谢。