请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652RB 尊敬的 TI:
我的开发环境如下:μ A
SDK:simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_30_00_54
CCS: 版本:10.3.0.00007
我在根据以下教程学习 DSP 库的使用:
[常见问题解答] CC2642R:CC13x2/CC26x2器件上的 FFT -蓝牙论坛- Bluetooth︎- TI E2E 支持论坛
并且添加了 ARM_MATH_CM4宏,
但是编译时出现如下错误:μ A
"D:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_30_00_54/source/third_party/cmsis/lib/include/arm_math.h、第390行:致命错误#1965:无法打开源文件"CMSIS_compiler.h"
请问要怎么解决呢?μ A