This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:如何安全地无线上传固件?

Guru**** 2553190 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1042103/lpstk-cc1352r-how-do-we-secure-uploading-firmware-over-the-air

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件: CC1352R

尊敬的所有 TI 工程师和专家:

我有一个 LPSTK-CC1352R 评估板。  它具有一项功能、可通过蓝牙通信以无线方式向其上传新固件。

现在、问题是:

公司 A 拥有其定制的 CC1352R 器件集合。

公司 B 还拥有其定制的 CC1352R 器件集合。

如何防止其他公司将固件上传到其自己的定制 TI CC1352R 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    对于这种情况、我建议使用"secure OAD"功能、该功能允许您向图像添加签名。 不会在器件上下载没有验证签名的图像。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52/docs/ti154stack/html/oad-secure/bim.html#secure-bim 

    或者、可以通过多种方法来限制允许连接的器件。 由于 OAD 需要连接、这也会起作用。

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    OAD 是否具有 Code Composer Studio C 代码的单独子例程?

    它是否可插接到 CC1352R 器件上任何开发良好的 CCS 工程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    在阅读您的第一篇帖子时、我可能有一些偏置。 我假设您担心有人通过无线方式(OAD)上载固件。

    如果您讨论使用有线接口连接到器件、我有不同的建议:

    最简单的解决方案是将器件锁定在 CCFG 中,这样,任何人都无法使用新映像对其进行编程。

    更高级的解决方案是使用安全启动。 请参阅此应用手册:

    https://www.ti.com/lit/swra651

    谢谢、

    玛丽·H.