This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:堆栈版本

Guru**** 2388640 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1042080/cc2541-stack-version

器件型号:CC2541

您好!

我继承了在 CC2541上运行的 BLE 4.0软件。 我有 BLE 堆栈库和包含头文件的源代码。 我浏览了所有文件、但无法识别实际的 BLE 堆栈库版本信息。 请告诉我识别 BLE 4.0堆栈版本号的方法。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我可以从头文件中提取版本号、那将非常好。 请将我指向该文件。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    如果您查看计算机 的 C:\Texas Instruments 文件夹 for Windows (我相信 Mac 或 Unix 的路径类似、可能是主目录附近的 Texas Instruments 文件夹)、您应该会看到它们从 SDK 源文件中提取出来。 这将为您提供版本号。

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、这里是我的图片。 我有两个用于 CC254X 器件的 SDK、如屏幕截图中所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    感谢您提供相关信息。 检查到配置管理存储库中的"projects"文件夹比 BLE-CC254x-x.x.x 文件夹低一层、因此我没有版本信息。 BLE 应用于2014年10月20日发布(库的日期为2014年6月2日)、因此我们可以使用1.4.0或1.3.2 SDK。 我能否获取下载并提取 1.4.0和1.3.2 SDK 的链接?

    我可以进行十六进制比较、以查看我的库是否匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我们的存档文件位于此处、但我看不到1.3.2版本。 我看到的最早的是1.4.0。

    https://www.ti.com/tool/BLE-STACK-ARCHIVE#downloads