This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:如何修改 simple_peripheral 以不使用外部32KHz 晶体

Guru**** 2541600 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2652RB, LP-CC2652RB, LAUNCHXL-CC26X2R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1041578/cc2642r-how-to-modify-simple_peripheral-for-no-external-32khz-crystal

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:SysConfigCC2652RBLP-CC2652RBLAUNCHXL-CC26X2R1

大家好、

对于 SDK 5.20,如果我们要为没有外部32KHz 晶振的情况修改 simple_peripheral 项目,只需在 SysConfig 文件中将"LF 时钟源"修改为"LF RCOSC"就足够了吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    是的、这应该已经足够了。

    请问您是否遇到了一些问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题来自客户。 他们想要移除32k 晶体。 但是、正如 Jerry 提到的、我要修改 FW。  它们可以找到器件并连接器件、但无法执行进一步的操作。 但它们将32k 晶振放回原来的位置。 一切都好。 因此、这意味着需要做更多的工作来去除32k 晶体。

    我手头上有 LP CC2652RB。  

    下面是我的测试。

    我使用下面的 hex 文件、它工作正常。 应用工具可以查找/连接并控制 LED 开/关。

    C:\TI\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52_win\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52\examples\rtos\lp_CC2652Rble5stack\hexfiles\project_zero_unsecure_app.hex

    2.我在云上使用同一个项目、只需重新构建即可 、而不会发生任何变化。 我可以找到\连接设备、但无法控制 LED\ON\OFF。 与客户症状相似。

    3.按2。 我将 project_zero.syscfg->device configuration->LF XOSC 更改为 LF RCOSC 并重新生成。 结果是第2步。

    我能不能知道我做了什么错?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是否可以改用 simple_peripheral 运行测试?

    我之所以提出这一要求、是因为我注意到 SysConfig 未正确生成 ti_devices_config.c 文件(包含时钟配置)。

    感谢您的理解。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    除了 Clement 的建议之外、请注意  LP_CC2652RB 还包括无需外部晶体的 BAW 内芯片。 您应该使用"c:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_20_00_52\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL_ble5stack\"下的示例  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clement、

    我在 LP-CC2652RB 上尝试 simple_peripheral。 它在这里工作。

    此外、我尝试使用 LAUNCHXL-CC26X2R1、并移除32K 晶体。 它也起作用。

    我认为这可能是客户电路板上的问题。 我将与客户核实。

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    谢谢。 我获得了电路板、它可以通过您的提及来工作。

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、Jerry、

    感谢你的工作。

    我是否应该将该线程视为已解决?

    此致、