This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:PIN4 GND 或 NC

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2541-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1134645/cc2541-pin4-gnd-or-nc

器件型号:CC2541

尊敬的所有人

在汽车 CC2541-Q1中、引脚4为 GND。 在业界 CC2541中、引脚4为 NC。 根据数据表、GND 引脚用于改善 ESD。 请告诉我芯片设计有何区别?

该 GND 引脚如何提高 ESD 性能? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     CC2541-Q1和 CC2541的额定 ESD 性能相同。

    由于汽车要求不建议 将双线键合连接到单焊盘、因此对于汽车器件、可能使用了两个 GND 焊盘、而不是仅使用一个具有双键合的 GND 焊盘用于工业封装版本。

    此致、

      Richard