This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:高数据包丢失率。

Guru**** 2617025 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1135083/cc2640r2f-high-packet-loss-rate

器件型号:CC2640R2F

大家好、

以下是客户的请求:

CC2640r2f 与 CC2642通信、距离仅为1.5m、采样率为1kHz。 通信需要5分钟、9个数据包丢失。 如何解决此问题?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                        

Nick     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    请提供以下详细信息吗?

    • 使用的测试设置是什么?
      • 您是否正在使用 SmartRF Studio? 您是否正在使用 BTool? (如果是、请提供所用配置的详细信息)
      • 器件是否刷写了特定映像? (如果是、请提供详细信息)
      • 测试条件是什么? 您是否在消声室中、是否有其他发射设备?
    • 您能否指定"采样率为1kHz"的含义
    • 5分钟内交换了多少个数据包? 这与丢失的9个数据包相比如何?
    • 测试结果是否一致? 您是否每次都缺少9个数据包?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    客户是否使用 TI LaunchPad 或定制 PCB?  它们使用什么 PHY 进行通信、每个器件的输出 TX 功率是多少、它们是否使用嵌入式 SimpleLink 固件或 Smart RF Studio 7验证此数据包丢失?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在定制 CC2640R2F 电路板上也有同样的体验。 但在审查定制板后、它需要大量返工、PCB 设计人员在射频 PCB 设计方面没有经验。 重新设计 PCB 板后、新的定制 CC2640R2F 板现在可以在良好的范围内进行通信。

    我建议 让 TI BLE 应用工程师审查您的客户硬件。

    -kel