This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:cc2640r2f-蓝牙版本5.0

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1022992/cc2640r2f-cc2640r2f--bluetooth-version-5-0

器件型号:CC2640R2F

大家好、

关于勘误表11838和10734、我们需要其他证据。

器件型号:CC2640R2F、蓝牙版本:5.0、QDID:118740  

此致、

Alwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alwin、

    您是否查看过此应用手册 https://www.ti.com/ble-qualification ?

    有关其他证据、请参阅应用手册中所述的 E2E 主题帖。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    感谢您提供的信息, 我已登录链接。 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/787523 并获取    GAP/SEM/BI-09-C 的证据

    此外、我们还需要以下测试用例的证据:

    LL/CON/PER/BV-14-C

    LL/CON/PER/BV-22-C

    SM/CEN/KDU/BI-01-C

    SM/PER/KDU/BI-01-C

    此致

    Alwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alwin、

    感谢您查看此内容。

    现在、我假设您使用 TCRL 2021-1进行此鉴定。 除了某些测试用例已重命名外、它不应导致任何问题。

    旧名称 新名称
    LL/CON/SLA/BV-14-C LL/CON/PER/BV-14-C
    LL/CON/SLA/BV-22-C LL/CON/PER/BV-22-C
    SM/MAS/KDU/BI-01-C SM/CEN/KDU/BI-01-C
    SM/PER/KDU/BI-01-C SM/SLA/KDU/BI-01-C

    好消息是您正在寻找的测试结果/证据位于 61045RBT.001s_LL.PDF (对于 LL 测试)中的 4010.SM.MAS.KDU.BI-01.zip 和 2480.SM.SLA.KDU.BI-01.zip 中。(注意:这些测试证据位于 您所选的 E2E 线程上)。 我将更新我们的文档以反映这些新名称。

    有关蓝牙认证的问题、请务必咨询 BQC。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以询问您问题是否已修复?

    如果是、您能否将该主题标记为已解决?

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 此主题。

    此致、