主题中讨论的其他器件:CC2640、 SysConfig、
尊敬的 TI:
我使用 SDK_3_10_00_53;
我下载了两个具有相同固件(不同 advname)的器件。
然后、当我用 win10连接一台 PC 时、另一台无法 成功配对。
配对返回码为0x08;//由于未指定的原因,配对失败
#define SMP_Pairing_failed_unspecified 0x08
我在此处附上代码、日志和监听器信息。 结果来自演示-"simple_peripheral_app"。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
我使用 SDK_3_10_00_53;
我下载了两个具有相同固件(不同 advname)的器件。
然后、当我用 win10连接一台 PC 时、另一台无法 成功配对。
配对返回码为0x08;//由于未指定的原因,配对失败
#define SMP_Pairing_failed_unspecified 0x08
我在此处附上代码、日志和监听器信息。 结果来自演示-"simple_peripheral_app"。
您好!
此错误与下面的 e2e 帖子中描述的错误非常相似。 您是否介意查看它并查看权变措施/设置是否起作用?
希望这对您有所帮助、
拉斐尔
您好!
问题看起来类似。
SDK V 3_10_00_53中没有 syscfg 文件、因此我在 SimplePeripheral_init ()中添加了以下代码:
uint8_t keyDistt = GAPBOND_KEYDIST_SENCKEY | GAPBOND_KEYDIST_MIDKEY | GAPBOND_KEYDIST_MSIGN;
GAPBondMgr_SetParameter (GAPBOND_KEY_DIST_LIST、sizeof (uint8_t)、&keyDistt);
但是,问题没有得到解决。
请给我一些建议。
谢谢!
您好!
在我这里的 Agama 项目中、工作版本(其中启用了 RPA)将密钥分发列表设置为:
uint8_t KeyDistList = GAPBOND_KEYDIST_MENCKEY | GAPBOND_KEYDIST_MIDKEY | GAPBOND_KEYDIST_MSIGN | GAPBOND_KEYDIST_SENCKEY | GAPBOND_KDIST_SENCKEKEY;
我发送随附的 ti_ble_config.c 文件供您参考。
希望这对您有所帮助、
拉斐尔
您好!
[引用 userid="427558" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1022028/cc2642r-there-are-some-problem-connecting-with-win10/3793921 #3793921"]我如何在 Windows 中看到该消息?此参考可能有用:
https://www.howtogeek.com/school/using-windows-admin-tools-like-a-pro/lesson3/
[引用 userid="427558" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1022028/cc2642r-there-are-some-problem-connecting-with-win10/3793921 #3793921"]我还使用 CC2640R2、发现 与 win10配对时没有问题。 我还将 CC2640和 CC2642之间的区别与 irk 相混淆。
您是否有任何关于如何获取 CC2640R2 LTK 的器件? 因此 、我可以捕获有关 CC2640的整个连接过程。
[/报价]好的、我也有点困惑。 我们有三个器件系列:
CC2640/2650:具有 BLEStack SDK 的最旧系列-我怀疑您不是在谈论此系列。
CC2640R2:具有 Simplelink SDK 但没有 SysConfig 的较新系列。
CC2642R/2652R:采用 Simplelink SDK 和 SysConfig 的最新系列已通过 SDK3.30。
要启用加密密钥以使用监听器进行调试、请检查 CC2640R2的以下主题:
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1004148/cc2640r2f-encryption-for-ota-data-when-using-just-works-pairing-mode/3714047#3714047
对于 CC2642R/2652R、您可以在 SysConfig 中启用 ECC 调试密钥选项(请查看前面链接的 e2e 线程中的屏幕截图)。
希望这对您有所帮助、
拉斐尔