This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:是否可以使用 CC2640制作 USB HID 软件狗?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2540, CC2652RSIP, LAUNCHXL-CC26X2R1, CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1023113/cc2640-is-it-possible-to-make-an-usb-hid-dongle-using-cc2640

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件: CC2540CC2652RSIPCC2541

你好!

我正在使用 cc2640开发应用、我需要开发一个软件狗、该软件狗通过 BLE 与另一个无线电通信、但也是 USB HID 设备。 我的问题是,CC2640支持 USB HID? 如果答案是否定的、我应该使用什么无线电来实现它?

此致、

布鲁诺·里比罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺

    CC2640器件中没有 USB 外设、因此您需要在设计中使用 USB 转串行器件(或类似器件)。  CC2540是一款具有 USB 外设的蓝牙器件。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

             我正在使用 CC2652RSIP 开发应用。

    我还可以 使用 CC2540来检索 BLE 信息吗?

    BR、

    Amos  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2652RSIP 和 CC2540都是 BLE 无线 MCU。 只有 CC2540具有 USB 外设。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我想将 TI SmartRF 协议数据包监听器与 CC2540 USB 软件狗配合使用、以监控手机和开发板
    但 CC2652RSIP 是 BT5.0、是否有方法以这种方式对其进行监控?
    不知道您是否有任何建议?

    BR、

    Amos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amos、

    通常、 数据包监听器-2 可与 LAUNCHXL-CC26X2R1搭配使用 、以监听 BLE 5.0数据包。 话虽如此、截至今天、CC2652RSIP 器 件不能用于替代 LAUNCHXL-CC26X2R1。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 感谢您的回答、但 CC2541是否也是 具有 USB 外设的蓝牙器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、CC2541没有 USB 外设。 有关详细信息、请参阅产品页面 :https://www.ti.com/product/CC2541#product-details##features

    此致、