This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:有关 EN300 328 v2.2.2合规性的问题

Guru**** 2512525 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1020551/cc2540-question-about-en300-328-v2-2-2-compliance

器件型号:CC2540

数据表中的"适用于符合 EN 300 328的系统"

鉴于该标准最近从 v2.1.1到 v2.2.2的过渡时期、 您能告诉我 TI 内部针对哪个版本的芯片进行了评估吗?如果您认为芯片符合新版本的要求、我们必须重新测试我们的产品整体以将我们的 DOC 从 v2.1.1升级到 v2.2.2。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将与团队进行核实。

    有关认证的一般指导、请参阅此应用手册 https://www.ti.com/lit/an/swra601g/swra601g.pdf

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供任何其他信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心等待。 当我外出时、我被分配到该主题、但我错过了该主题。 请接受我对此表示的歉意。

    如前所述、EN 300 328的版本 v2.2.2现已适用。 新版本引入的更改已经过审查。  我们预计在通过新标准时不会出现任何问题。 由于 CC2540是 IC 而不是模块、因此您需要在产品级别重新测试才能声明符合 EN 300 328 V2.2.2的要求。

    此致、